This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:通过 TUSB3410将 USB 连接到 I2C

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895207/tusb3410-usb-to-i2c-with-tusb3410

器件型号:TUSB3410

大家好、

我的客户希望使用 TUSB3410 实现 USB 转 I2C 功能。 是可以、还是对 USB 转 I2C 有其他建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TUSB3410可以是 USB 转 I2C 转换器。