This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539和 TCA9555之间有何区别?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895161/tca9539-what-s-the-difference-between-tca9539-and-tca9555

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA9555

大家好、

TCA9539和 TCA9555之间的具体区别是什么?  

每个器件默认的输出电压电平是多少(上电但无输入信号)? 它们默认输出低电平吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ted、

    区别在于 TCA9555的 I/O 上具有内部上拉电阻器(上电时弱上拉至 Vcc 和所有输入)、而 TCA9539不会(上电时高阻态输入悬空)。

    "它们默认输出低电平吗?"

    否、两个都加电作为输入。

    谢谢、

    -Bobby