This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:LED 闪烁速度控制参考

Guru**** 2839460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895027/dp83867e-led-blink-speed-control-consult

器件型号:DP83867E

大家好、

我的客户希望使用 LED 实现以下功能、  

当大数据在数据总线中传输时、LED 会以更高的频率闪烁;

当 数据总线中的数据传输很少时、LED 会以较低的频率闪烁;

可以从 LED 看到这两个事件。

但是、客户发现无论数据总线中传输多少数据、LED 都会始终亮起。

您能建议一些方法来实现这种功能吗? 谢谢。

BR、

CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以通过寄存器写入来配置 LED。 请使用数据表中的寄存器0x18来选择 LED 的源。 您可以选择 1011:链路已建立、闪烁以进行发送或接收活动、 0011:接收活动、0010:发送活动、0001:接收或发送活动

    谢谢、

    Cecilia