This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IRPAP-EVM:哪个 EVM 可用于 GMII 和 RGMII 接口?

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867IR, DP83867IRPAP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894814/dp83867irpap-evm-which-evm-can-be-used-for-gmii-and-rgmii-interface

器件型号:DP83867IRPAP-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83867CSDP83867IR

你好

客户正在考虑使用 DP83867CS 和 DP83867IR。  

接口是 GMII 或 RGMII。

我们是否可以将 DP83867IRPAP-EVM 用于 GMII 评估,将 DP83867IR 和 RGMII 评估用作 DP83867CS?

2.这些器件是否有勘误表?   我在 TI.com 上找不到。  

DP83867能否识别链路错误的原因?

・在这种情况下、假设只有
当 PHY 器件的链路因 S / N 比而中断时、外部噪声才会导致链路断开・。 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用此 EVM 通过搭接或寄存器配置来评估 RGMII 和 GMII。 但是、请记住、该 EVM 使用64引脚封装、而 DP83867CS 采用 QFN 封装。

    我将为您跟踪勘误表。

    您能否为该错误提供更多上下文? 这一原因是从哪里得出的?

    非常感谢、

    Cecilia