This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:优化启动时间

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893532/dp83867ir-optimize-startup-time

器件型号:DP83867IR

您好,

在初始化过程中、发现 Mac PHY 之间的自动协商花费了超过4S。 是否有优化的启动方法?

谢谢

B&R,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的提问。 您能否提供您正在使用的 MAC 接口和数据速率?  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin,

    接口为 RGMII、数据速率为1000Mbps。

    B&S、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    明白。 4秒在标准范围内完成自协商。 由于没有关于自协商完成时间的标准以太网规范、因此我现在无法提供任何优化功能。  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin,

    在自协商过程中不能等待链路状态吗? 我尝试过它、结果是发送方向可以发送数据、而接收方向没有数据、不知怎么说?

    B&R,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    可以尝试缩短链接时间的一个项目是禁用 Auto-MDIX 功能。 您可以通过设置配置或寄存器强制使用 MDI 或 MDIX 模式、并跳过自动 MDIX 协议以加快建立链路的时间。  

    如果没有链接、您将无法接收数据。 是否可以确认如何在没有链接的情况下从 DP83822发送数据? 您是否正在使用自定义驱动程序?

    此致、

    Justin