This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:无法在 TFP401和 SN65LVDS93A 上获得正确的输出

Guru**** 2515665 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN65LVDS93, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893847/tfp401-unable-to-get-proper-output-on-tfp401-and-sn65lvds93a

器件型号:TFP401
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93SN65LVDS93A

我设计了一个将 HDMI 信号转换为 LVDS 接口的板、我们在其中使用 了 TFP401AIPZPRQ1和 SN65LVDS93ADGGR。

我可以在 TFT 显示屏上看到所需分辨率的输出、但它有问题。

我随附了显示屏、图片、削波和原理图的数据表。

桌面使用 Ubuntu 18e2e.ti.com/.../KakaoTalk_5F00_Video_5F00_20200402_5F00_1713_5F00_38_5F00_226.mp4e2e.ti.com/.../HDS_2D00_K01_5F00_REV1_5F00_HDMI2LVDS.pdfe2e.ti.com/.../_5B00_LCD_5F00_7_5F00_1024x600_5D00_ZW_2D00_T070BAHA_2D00_52.pdf.04

这是输出的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yongsik,

    您在相对的时钟边沿上有 TFP401和 SN65LVDS93锁存数据。 请尝试将 TFP401上的 OCK_INV 引脚连接到高电平。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    我已经测试过它。

    DFO = L

    NPD = H

    nPDO = H

    ST = H

    像素= L

    nSTAG = H

    LOK_INV = H

    是否有任何测试点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yongsik,

    您是否检查并确保 HDMI 流中不包含任何音频? 此外、该面板的分辨率是多少?  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查了这个。

    HDMI 流中不包含音频信号。

    分辨率为1024 x 600。

    此外 、我已经测试了 EDID (扩展除外)。 但是、它的工作方式是相同的。

    我已连接 EDID 设置。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    'user6319423'是我的同事。

    我们使用 Deltacast E-EDID 编辑器进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在示波器上查看 TFP401的输出时钟、VSYNC 和 HSYNC? 这些信号是否有任何问题、或者它们看起来是否稳定? SN65LVDS93A 的输出 LVDS 时钟如何?

    此致、

    I.K.