This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:更新了器件以替换 XR33202

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01, THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895058/sn65hvd01-updated-part-to-replace-xr33202

器件型号:SN65HVD01
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好!

我们是否已经升级了同时支持3.3V 和5V RS-485的 SN65HVD01器件以替代 XR33202? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们之前看过您关于此主题的电子邮件并对此作出了回复、因此我们可以继续进行讨论。  为了论坛的利益、我建议将 THVD1450作为支持 VCC = 3.3V 和5V 的 RS-485收发器的一般建议

    最大