This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988 / TIDA01515设计- USB C 端口配置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65988, BQ4050, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894677/tps65988-tida01515-design---usb-c-port-configuration

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ4050TPS65987D

您好!

我有一个基于 TIDA01515的设计、其中包含 TPS65988/BQ25703A 和 BQ4050。

我设法通过 I2C 配置 BQ4050以使其正常工作。 然后、我转到 TPS65988。

目前 USB2输出正常、正在为我插入的器件充电。 我遇到了 USB C 插入事件、可以看到我正在使用的电源适配器类型。

但是、我无法使 BQ25703A 与 TPS65988搭配使用。 我遵循了 slvae18建议(除了未描述的 GPIO EN_OTG)。

我还尝试了5545.88DH Power Bank.pjt、其中一位 TI 专家发布在该论坛上。

不起作用。 我需要添加 PP1开关已启用、我在 BQ25703A 输入上看到正确的电压。

您能帮我找到一种方法来检查两个芯片之间的 I2C 是否正常? 在调试模式下?

此致、

Michaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    查看 PD 控制器是否与电池充电器正确通信的最佳方法是使用逻辑分析仪。 您可以看到 PD 控制器是否成功发送 I2C 命令、发送到哪个地址、以及电池充电器是否正在发送 ACK 进行响应。 有很多逻辑分析仪、但我建议您使用 Saleae 逻辑分析仪、因为它还允许您将数字和模拟信号彼此连接、这在调试此类应用时非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复。 我发现问题、SCL 引脚未正确焊接。

    现在、我已经准备好了三个芯片、我可以将命令直接发送到每个芯片(使用 EVM2400和 Aardvark)。

    我可以使用 TPS65988和 BQ25703A。 关于 BQ4050、有一些我不理解的内容。

    配置4节电池并完成校准后,应发送什么命令将其置于工作模式?

    工作模式是指:

    -当有充电器时连接 PACK+

    -打开所有 FET

    目前、我必须手动切换 FET 以开始充电和放电。

    此致、

    Michaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我会发布一个新问题并标记 BQ4050。 这将为专家分配、他们可以最好地回答您的问题、因为我在 TPS65987D 等 PD 控制器方面拥有深厚的专业知识