This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:关于 TFP401许可证

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894806/tfp401-about-tfp401-license

器件型号:TFP401

大家好、

我正在考虑应用 TFP401或 TFP401A。
可通过 RGB 数字输入在 TFT-LCD 上显示 PI 计算模块3+的 HDMI 输出。
我尝试使用 TFP401进行转换电路。
在这种情况下、您是否需要 HDMI 许可证来购买和使用 TFP401?
此外、产品外部没有连接器、信号未输出。 此外,我们不使用音频,只使用视频。
在不使用 HDMI 连接器的情况下、将 Raspberry PI 计算模块3+上的 BCM2837B0的 HDMI 输出直接连接到我们制造的板上的 TFP401。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    购买/使用 TFP401无需许可证。 但是,如果您的产品使用 HDMI,则可能需要该产品的许可证。 您需要与 HDMI 组织联系。

    此致、

    I.K.