Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP401 大家好、
我正在考虑应用 TFP401或 TFP401A。
可通过 RGB 数字输入在 TFT-LCD 上显示 PI 计算模块3+的 HDMI 输出。
我尝试使用 TFP401进行转换电路。
在这种情况下、您是否需要 HDMI 许可证来购买和使用 TFP401?
此外、产品外部没有连接器、信号未输出。 此外,我们不使用音频,只使用视频。
在不使用 HDMI 连接器的情况下、将 Raspberry PI 计算模块3+上的 BCM2837B0的 HDMI 输出直接连接到我们制造的板上的 TFP401。
此致、
Tom Liu