This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1167:客户使用 UART 信号测试芯片、请帮助确认行为是否正常?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C1167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894506/sn75c1167-customer-test-the-chip-with-uart-signal-please-help-to-confirm-the-behavior-would-be-normal-or-not

器件型号:SN75C1167

您好、先生、

客户在 UART 信号设计中使用了 SN75C1167、现在他们已经制定了一种测试方法、但遇到了某种行为、但不确定是否异常。

它们只简单地测试芯片、没有任何 PCB、也没有连接 Vcc。 然后在引脚15 (D)或引脚3 (R)上输入 UART 信号... 他们可以观察到引脚16将获得相同的信号... 此外、观察 Vcc 得到电压。

这在我们的芯片设计中是否正常? 因为客户担心这应该是他们的自动测试进度的问题... 请帮助再次确认。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我认为这是正常的、因为 D 引脚具有内部上拉电阻、R 引脚也具有到 Vcc 的电阻路径。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复、如果他们想避免这种现象... 是否有任何建议器件可以隔离引脚和引脚?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    如果您需要隔离、可以使用二极管来阻断电流。 我在5V 收发器连接上附加了有关3V MCU 的应用手册。 该想法可能适用于您的案例。

    e2e.ti.com/.../8484.3V-MCU-to-5V-XCVR-Interface.pdf

    此致、

    Hao