This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:等效输入和输出电路原理图

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN75HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894636/thvd1550-equivalent-input-and-output-schematic-diagrams

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: SN75HVD3082E

大家好、

THVD1550是否有等效输入和输出原理图?
SN75HVD3082E 数据表显示了以下内容、我希望看到相同的原理图、尤其是红色部分。



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    请在此处查找原理图。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢 您的友好支持。
    接收器输入中是否有 R1和 R2值?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    R1约为200kOhm、R2约为10kOhm。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao