Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 您好!
默认情况下(上电)、I2C 在 TMDS181上设置为100ksps。 在此模式下、客户是否必须满足 STARDARD 模式或快速模式的硬件时序? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
David San、
我还有一个问题。 根据 I2C 规范、我们可以找到以下句子。
在时钟的高电平期间、SDA 线上的数据必须保持稳定。 数据线的高电平或低电平状态只能在 SCL 线上的时钟信号为低电平时改变。
在 TMDS181上、客户是否必须应用上述规格? 请告诉我们。
我的客户无法正确操作访问权限。 我觉得他对数据表很满意,但是在他的波形上,SCL HIGH -> LOW 和 SDA LOW -> HIGH 是相同的时序。 这就是我问你的原因。
谢谢、此致、
M.Hattori