This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:I2C 是否需要标准模式或快速模式的规格?

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894655/tmds181-does-i2c-require-the-spec-of-standard-mode-or-fast-mode

器件型号:TMDS181

您好!

默认情况下(上电)、I2C 在 TMDS181上设置为100ksps。   在此模式下、客户是否必须满足 STARDARD 模式或快速模式的硬件时序?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.Hattori

    每个数据速率都有自己 的时序规范、如 I2C 规范的表10中列出的那样、为了实现正确的数据传输、主器件和从器件必须遵守这些规范。
    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    我还有一个问题。 根据 I2C 规范、我们可以找到以下句子。

    在时钟的高电平期间、SDA 线上的数据必须保持稳定。 数据线的高电平或低电平状态只能在 SCL 线上的时钟信号为低电平时改变。

    在 TMDS181上、客户是否必须应用上述规格?  请告诉我们。

    我的客户无法正确操作访问权限。 我觉得他对数据表很满意,但是在他的波形上,SCL HIGH -> LOW 和 SDA LOW -> HIGH 是相同的时序。  这就是我问你的原因。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.Hattori-San

    TMDS181完全符合 I 2C 总线规范。 TMDS181始终是从器 件、由主器件在总线上发起数据传输并生成时钟信号以允许该传输。 因此、他们需要确保主器件符合 i2c。

    谢谢

    David