This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:布局规则和输入线长度

Guru**** 2778145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894967/tmds181-layout-rules-and-input-lines-length

器件型号:TMDS181

我们应该使所有 HDMI 输入(和输出)布线的长度相同、还是应该根据评估板的规则具有不同的长度?

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TMDS181是在源端还是在接收端使用?

    在源端、HDMI 规范要求 TP1 (源连接器)的偏斜为0.2 * Tcharacter。

    在接收端、HDMI 规范要求 TP2 (接收端连接器)的偏斜为0.2 * Tcharacter + 1.78ns。 对于 TMDS181输入、我们可以容忍~2 * Tcharacter 的偏斜。

    TCharacter 被定义为等于10*Tbit 的单个 TMDS 字符的持续时间。

    Tbit 定义为单个 TMDS 数据位的持续时间。

    请使用上述偏差编号作为布线间偏差的指南。 但这并不意味着电路板的设计应完全匹配这些偏斜数字。 我仍然建议布线长度尽可能靠近。

    谢谢

    David