This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS312:如何使用 Pin1&3.

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS312, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894487/esds312-how-to-use-pin1-3

器件型号:ESDS312
主题中讨论的其他器件: TPD1E05U06

您好、先生、

在 ESDS312的第3页中、提到 ESDS312的引脚1和3可用于直通布线。

您能否进一步定义直通布线? 这是否意味着我可以将引脚1连接到引脚5、将引脚3连接到引脚4? \

我不必在引脚周围布线、只需穿过引脚即可? 是否有一张图片对其进行了定义?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    直通布线功能可在 PCB 布局中提供多种布线选项。 直通布线可使引脚1连接到引脚5、而引脚3连接到引脚4。 没有描述该特定器件直通布线的图形、但 TPD1E05U06还为其 NC 引脚提供了直通布线功能。 下面您可以找到 一个图形、其中显示了 TPD1E05U06器件的布局示例、您可以在对 EDSD312器件进行布线时使用该器件的参考。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的回答。

    非常有帮助。