请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ESDS312 主题中讨论的其他器件: TPD1E05U06
您好、先生、
在 ESDS312的第3页中、提到 ESDS312的引脚1和3可用于直通布线。
您能否进一步定义直通布线? 这是否意味着我可以将引脚1连接到引脚5、将引脚3连接到引脚4? \
我不必在引脚周围布线、只需穿过引脚即可? 是否有一张图片对其进行了定义?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
在 ESDS312的第3页中、提到 ESDS312的引脚1和3可用于直通布线。
您能否进一步定义直通布线? 这是否意味着我可以将引脚1连接到引脚5、将引脚3连接到引脚4? \
我不必在引脚周围布线、只需穿过引脚即可? 是否有一张图片对其进行了定义?
谢谢你