This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:硬件原理图设计建议

Guru**** 2931270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894259/tmds181-hardware-schematic-design-recommendation

器件型号:TMDS181

大家好、团队、

我的客户正在将 TMDS181设计到他们的项目中、并参考数据表图31。

  

他们还在 其设计中实施 Xilinx ZCU106、并在 Xilinx 评估板上注意到 TMDS181的原理图与数据表稍有不同。  

 客户想知道 Xilinx 原理图电路是否可以作为参考、以及我们是否有针对灌电流侧应用的建议。

提前感谢您的帮助!

此致、

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol

    您是指 TMDS181输出端的外部端接电阻器吗? TMDS181的设计符合 HDMI 规范。  HDMI 1.4b 和 HDMI2.0标准定义了一个直流耦合3.3V 共模接口。 但 FPGA 输入极有可能需要交流耦合。 当 TMDS181和 FPGA 之间发生交流耦合时、必须使用外部端接来为 TMDS181输出设置正确的共模。

    使用外部端接会产生双端接、因此会减小信号摆幅。 为了补偿双端接、必须增加 TMDS181发送器的电压摆幅。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我指的是 TMDS181输出端的外部电阻器和电感器。

    谢谢!
    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol

    请参阅我之前对外部电阻器的响应。  

    铁氧体磁珠电感器用于滤除 高频电源噪声、并确保噪声不耦合到 TMDS 输出。

    谢谢

    David