主题中讨论的其他器件:DP83869
你好、
我在一个设计中使用 DP83869、目前正在努力实现地址和功能模式的捆绑。 我遇到的问题是、该 PHY 连接到一个微控制器、该微控制器在引导时启用了上拉电阻。 这些引脚可提供68uA 至250uA 的电流。 只有在启动后,我才能禁用这些上拉电阻器,导致 PHY 以错误的地址和功能模式启动,因为我没有连接任何外部电阻器:
对于功能模式、我只需在 RX_D2和 RX_D3上添加2K 的下拉电阻器。 请注意、在我的案例中、JTAG_TDO/GPIO_1未连接到任何位置。 但是、TI 规范建议的值为2.49k Ω、这是:
现在、使用地址自举并不是那么简单、因为这次这些引脚具有4种可配置模式。 即使不添加任何电阻器,如果 PHY 的9k Ω 内部电阻器中的上拉电流为250uA:250u*9K=2.25V,理论上我也可以不添加任何电阻器。 我的 VDDIO 为2.5V、因此这是一个0.9VDDIO、超过了建议的最大值0.888VDDIO。 最初、我希望对两个引脚都使用模式0、但这会迫使我使用一个小电阻器(arround 1K)作为下拉电阻器。 从 PHY 的角度来看、我不知道这是否可以接受。 我也可以使用模式3并使用外部上拉、但我会再次超过最大0.888VDDIO 要求。
我的问题如下:
1.是否可以使用2K 电阻器代替2.49K 作为功能模式搭接的下拉电阻器?
2、自举下拉电阻器的电阻值有多低?
在4级自举中、哪一项要求可防止模式3超过0.888VDDIO?
谢谢!
Olivier