This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:当 D 引脚上的逻辑输入为5V 时、SN65HVD75能否长时间工作?

Guru**** 2803075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894247/sn65hvd75-can-sn65hvd75-work-long-time-when-the-logic-input-at-d-pin-is-5v

器件型号:SN65HVD75

大家好、

当 D 引脚上的逻辑输入为5V、而 Vcc 上的电源为3.3V 时、您能否帮助确认 SN65HVD75是否能够长时间工作?

数据表的第一页显示"5V 耐压逻辑输入与3.3V 或5V 控制器兼容"、但是、VIH 的建议运行条件为0V~Vcc、D 端电压的绝对最大额定值为-0.3V~5.7V、因此我不确定它是否可以长时间工作。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、SN65HVD75可以在 D 引脚上耐受5V 的持续时间。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢您的重播。

    使用5V 逻辑或3.3V 逻辑输入时,在使用寿命中是否有任何差异?

    此致

    哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huan、

    不能、您不应期望在寿命方面有任何显著差异。

    最大