This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:与 BQ24618搭配使用、用于电池供电型底座

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, BQ24618, TPS65987D, LM3489, USB-CTM-MINIDK-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894001/tps65987d-use-with-bq24618-for-battery-powered-dock

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65982BQ24618LM3489USB-CTM-MINIDK-EVM

UFP USB-C 连接器上的平板电脑、使用 TPS65982/7进行 PD 控制。

壁砖式桶形连接器和坞站电池作为电源、平板电脑作为 UFP 电源。

三种电力输送模式
PD0。 平板电脑和扩展坞由其自己的电池单独供电、即无 PD
PD1。 平板电脑供电、以便可以热插拔电池
PD2。 壁式电源为平板电脑和电池充电

问题:

对 BQ24618用于适配器和电池的两个开关的控制似乎是相互排斥的、并且器件有一个可禁用充电的 CE 引脚。  TPS6598x GPIO 是否可用于关闭两个 BQ24618开关以实现上述 PD1 (平板电脑供电模式)?

2.对于此应用、是否有更好的充电芯片选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:

    您可以查看《主机接口技术参考手册》中的 GPIO 事件、以查看 TPS65987D 是否存在与您的 CE 连接功能相匹配的 GPIO 事件。 我不确定是否有 GPIO 事件可实现此功能、但您可以检查此处。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf

    问题2:

    您必须联系充电器团队、查看他们是否有任何其他建议(在 E2E 上发布类似问题、但请将 BQ24618作为您参考的器件型号)。 您的整体架构看起来是正确的。 我建议将 TPS65987D 的内部 PPHV 电源路径仅用作源、而不是双向。 此外、您还需要至少两个从 TPS65987D 到 LM3489的 GPIO。 您可以参考 TPS65987DEVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题跟进。

    问题3:  

    我在技术参考手册的表3-74中查看了 GPIO 事件。  Source_Sink_Event_Port1看起来很有趣、因为它可以在从平板电脑灌入电流时将 BQ24618 CE 引脚驱动为低电平。 对此用法有任何意见?

    问题4:

    一位同事对作为笔记本电脑 UFP 接收端口的 USB-CTM-MINIDK-EVM 进行了一些测试。 戴尔电源模块已插入桶形插孔、并成为电源。  但是、拔下桶形插孔时偶尔会出现掉电、电源路径切换回笔记本电脑作为电源、即使 DFP 上没有负载也是如此。 这是否是已知问题、是否有任何解决此问题的建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题3:

    是的、这可能是一个良好的 GPIO 事件。 当 TPS65987D 用作拉电流时、TPS65987D 将该 GPIO 驱动为高电平、而当用作灌电流时、将 GPIO 驱动为低电平。

    问题4:

    您要描述的测试设置是坞站作为电源启动、但随后在不使 VBUS 掉电的情况下转换为电源接收器的位置、这称为电源角色交换。 我不确定 USB-CTM-MINIDK-EVM 是否 支持 FRS 功能。 如果您希望在设计中支持此功能、则可以阅读以下白皮书以及以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/wp/slyy147/slyy147.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slvae20/slvae20.pdf