This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:与 S 参数文件&amp 相关;升级版本的平面、可支持32Gbps 速度

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280BR820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894118/ds280br820-related-to-s-parameter-file-floor-plane-for-upgraded-version-which-can-support-32-gbps-speed

器件型号:DS280BR820

大家好、

我获得 了 TI 中继器 ds280br820的 S 参数文件。

我想知道@提取了该 S 参数的均衡值。

我使用 TI 中继器的 s 参数和电路的其他无源组件进行了仿真、结果如下:

 这里可以看到损耗随频率的增加而增加、我想均衡高频损耗。

如果您有6dB 均衡 S 参数文件、请与我分享。

此外、我们即将在其中一个项目中使用此中继器、因此我还想知道升级版本的底板、以支持更高的速率、如32Gbps 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您已从 TI.com 产品页面下载 DS280BR820 IBIS-AMI 模型 zip 文件。 是这样吗?

    随附的模型文件包不包含 CTLE s 参数。 相反、这些文件包含中继器的 IBIS-AMI 模型、其中两个升压级的 CTLE 值是可调 AMI 参数。 请参阅随附的型号用户指南。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用 Engineere2e.ti.com/.../TI_5F00_DS280MBxxx_5F00_IBIS_5F00_AMI_5F00_User_5F00_Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纳塔尔、

    感谢您的回复。

    是的、我 已经从 TI.com 产品页面下载了 DS280BR820 IBIS-AMI 模型 zip 文件。同时我还下载 了 DS280BR820EVM_Reve_sparams 文件夹。为了简单地说明插入损耗和返回损耗特征、我使用 了 DS280BR820EVM_Reve_sparams 文件夹中 Tx 和 Rx 的 S4P 文件。此文件是否包含特定的均衡值?

    是的、在执行 DS280BR820的 IBIS AMI 模型时、我将按照您提供的模型用户指南 pdf 中的建议设置值。

    实际上、我正在执行2个仿真:

    •  插入损耗和回波损耗的 S 参数  
    • 用于眼图生成和分析的通道仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DS280BR820EVM_Reve_sparams 文件夹中的 Tx 和 Rx .s4p 文件适用于 DS280BR820中继器评估板通道(即 PCB TRACE + MXP 连接器)。 其中不包含中继器 CTLE BOOST s 参数。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师