This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:CANH / L 输出电压电平无法满足 ISO11898标准

Guru**** 2833245 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894463/sn65hvd234-canh-l-output-voltage-level-cannot-meet-iso11898-standard

器件型号:SN65HVD234

尊敬的先生:

我的客户有一个适用于 SN65HVD234和 CAN330的设计、他们发现产品 CANH 和 CANL 差分输出实际峰间电压均为1.96V、无法满足 ISO11898标准、如果无法满足数据表 CANH / CAN L 参考 电压值、 您对这个问题有什么想法、客户 VDD=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    哪项 ISO 11898要求是一个问题? 该标准要求显性状态下的最小差分幅值为1.5V、因此1.98V 的幅值不应存在问题

    此致、

    最大