This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重定时器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893664/retimer

器件型号:DS100DF410

大家好

 

你过得怎么样? 我希望这几天能有好的…

 

我是 Shimon Form RAD, 我们的产品中的 TI 重定时器 p/n DS100DF410SQ/NOPB 遇到了问题。

我们构建了以下测试设置:(Startix 芯片内部的线条代表数据流)

 

 

在数据流一段时间后、我们开始出现 CRC 错误。 1G 发生器生成真正的以太网数据包(不是 PRBS)。

我对1G 操作的重定时有一些疑问:

  1. 对于1G 操作、建议对重定时器进行初始化。 (请说明所有适用寄存器的值)

  2. 关于适配模式下的 CTLE -当重定时器设置为1G 时,分频器设置为8 (大于2),则使用寄存器0x3a 中的固定 EQ 设置。

    始终,默认从寄存器0x3读取值0xA5 (寄存器0x3a 的默认值)。

    寄存器0x6f[7]为低电平(表示不处于自适应模式),我们无法将其更改为执行 EQ 调整。 原因是什么????  重定时器是否可以插入 CTLE 适配模式以及如何实现?

  3. 请告知1G 操作需要使用哪些 CTLE 值。

  4. 请详细说明中与1G 操作相关的适应模式、我们在中未找到与此主题相关的文档。

    5.您是否知道1G 模式的勘误表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 对于1G 操作、建议对重定时器进行初始化。 (请说明所有适用寄存器的值)

      • 默认情况下、DS100DF410设置为 CDR 自动锁定至1.25Gbps 输入数据的模式

    2. 关于适配模式下的 CTLE -当重定时器设置为1G 时,分频器设置为8 (大于2),则使用寄存器0x3a 中的固定 EQ 设置。 始终,默认从寄存器0x3读取值0xA5 (寄存器0x3a 的默认值)。 寄存器0x6f[7]为低电平(表示不处于自适应模式),我们无法将其更改为执行 EQ 调整。 原因是什么????  重定时器是否可以插入 CTLE 适配模式以及如何实现?

      • 正确,我们不会针对1Gbps 速率实施自动自适应

      • 问题是、对于这种低数据速率、CTLE 设置之间应用的升压差异要小得多。 因此、尝试以1Gbps 自动调整 EQ 可能会导致 EQ 自动自适应结果不一致。

      • 关于这些链接,我的建议如下

        1. 对于 SFP+入口重定时器通道(即接收来自 SFP+模块的电气数据的重定时器通道)、设置0x3A = 0x00

        2. 对于重定时器通道、通过中板连接器从 FPGA 接收数据、请保持0x3A = 0xA5

    3. 请告知1G 操作需要使用哪些 CTLE 值。

      • 请参阅上面项目3的输入内容

    4. 请详细说明中与1G 操作相关的适应模式、我们在中未找到与此主题相关的文档。

      • 未针对1Gbps 数据实施自适应。 相反、每个通道寄存器0x3A 执行 CTLE 升压值

    5. 您是否知道1G 模式的勘误表?

      • 未发现勘误表