This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:如果 TUSB9261可以直接连接到 SFP+?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894064/tusb9261-if-tusb9261-can-direct-connect-to-sfp

器件型号:TUSB9261

您好:

  SIR ,从可以  连接到光驱(OD)的 TUSB9261数据表功能中,下面是我的问题。

  i>如果 SATA 端口可以连接到 SPF+,如果不能,可以连接哪一个 OD?

  i>如果 SATA 端口可以连接到某些 OD,如果这意味着,TUSB9261可以延长 USB 30功能的长距离。

 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提到的光驱实际上指 的是诸如蓝光和光驱之类的应用、而不是光纤。