This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893670/drv8353

我原本觉得在论坛上问这个问题太尴尬了,但无论如何,我决定这样做。 我在技术方面拥有丰富的经验、但还不够、我不需要问您以下问题:
 TI 到底做什么? 我知道您是60年代的计算器和 IC 芯片制造商。 今天、我对电机控制领域感兴趣、我看到您提供了专门针对这一领域定制的芯片。 但您会给人一种印象、即您不仅仅是一家专业的芯片供应商;当您在产品类别下列出"电机驱动器"时、您意味着您不仅提供芯片、还提供完整的电路板、例如: https://www.trinamic.com/https://odriverobotics.com/、但在我看来、TI 并不是这样做的-因此我真的不清楚您对成为"解决方案提供商"的说法的理解? 在您提出的提供关键 IC 组件和软件的要求与"电机驱动器"等事项以及实际提供电机驱动器本身的要求之间、我应该在哪里画一条线? 例如、观看此 TI DIY 视频:Bro 和他的耳塞坐在一个白色的白板上、上面放着咖啡和披萨、就像我们所有人都能做的那样、并获得了这一绝妙的想法来打造他自己的滑板车!! 嘿、为什么不联系 TI 来获取电机驱动器和其他重要事项、就像把乐高积木的碎片捆绑在一起一样简单、我们看到布罗可以滑行到迪斯尼乐园、这意味着一切多么简单、"只要你能、就意味着你也应该!" 这是什么让您不想再回来了!只需访问 TI 网站、>>选择'Motor driver - brushless'、或许下载您在 TI YouTube 视频和 vualla 上看到的一些'Software、 将电机驱动器单击到您的电机上、并使用适当的线束控制手控板、您就拥有了它;您是一个制造商!!
 认真地说、 我不想说有趣、但我已经无家可归、即将再次来到这里。我知道、创建一个包含几个特定组件的电路设计来制造电机驱动器并不是许多个人或团队都拥有技能集的事情 对于;但您在 TI 给人的印象是、这些问题不应阻碍任何人的发展、因为查看所有在 TI YouTube 频道上的创客展销会展位徘徊的孩子、 这意味着与 TI 打交道是一件小事、他们梦寐以求的任何项目都只是 FedEx 离开现实。  https://www.youtube.com/watch?v=CYrjFvJBWGE&list=PLISmVLHAZbTSrfrpQxTh9K_veGhT7gwIT&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=sD8BRJH10bY&list=PLISmVLHAZbTSrfrpQxTh9K_veGhT7gwIT 
 总之:我非常认真、我需要开发一些解决方案、而 TI 代表自己提供完整的解决方案-您能否澄清一下、因为我认为这似乎是严重的错误陈述?
 顺便说一句、尽管您对自己的能力提出了巨大的要求、但 TI 网站导航混乱、不能直接通过电话解决此类问题、您的855 266-3113免费电话应该在我所在的地区运行、但不能这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    TI 是一家半导体制造商、我们设计/制造/测试/支持 IC 本身。 我们还设计了采用特定应用方式的具有相同 IC 的评估模块(EVM)、以便客户可以轻松使用我们的器件并评估其性能和功能、以便在自己设计的系统中使用。

    我们的目标不是提供用于最终产品的交钥匙板、我们与 EVM 的目标是推广 IC 并使其更易于评估。

    与 TI 一起进行 DIY 之类的活动旨在帮助向制造商和 DIY 爱好者展示可使用 TI 器件完成的一些很棒的项目。 希望人们使用我们的器件和 EVM 进行试验、并决定将它们用于自己的产品中。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的答案-谢谢