This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75189:具有客户特定条件的输出电压与输入电压间的关系图

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893404/sn75189-output-voltage-vs-input-voltage-plot-with-customer-specific-condition

器件型号:SN75189

大家好、

我的客户询问我们"输出电压与输入电压间的关系"图、如客户特定条件下的数据表中的图5。
客户的用例是
RC = 15k Ω
VC =-15V
您能否为这种情况提供 VIT 和 VIT+行为?
此外、如果您有一个适用于 SN75189的 Spice 模型、它将为客户提供极大的帮助。 请检查是否有?

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wasa-San、您好!

    由于该器件现已使用47年、因此在数据表中提供的内容之外、很难找到详细的设计信息。 不过、我们将更深入地研究这一点、并在本周晚些时候向您提供最新信息。

    您还可以分享有关该应用的更多信息吗? 以这种方式控制 VC/RC 的目的是什么? 客户是否希望实现特定的目标 VIT 值?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wasa-San、

    我有同样的问题-如何 选择 VC/RC 值? 现在让我们忽略迟滞(不要考虑 R1和5kOhm)。 假设 BJT 的阈值为0.7V。 VC=-15V、RC=15k Ω。 输入电压大约为5.1V。 可以 使用基尔霍夫 电流 定律进行计算: (Vit-0.7V)/4kOhm =(0.7V-(-15V))/15kOhm + 0.7V/10kOhm。 它看起来是对的吗? 谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:Hao、

    遗憾的是、客户的设计也非常老旧、可能长达30年或更长时间、因此客户的设计材料也不再可用。
    现在、客户正努力将 RC 电阻器更换为具有相同电阻的其他供应商、因为原始电阻器将进入 EOL 状态。 客户还想知道此设计的背景。 这就是客户提出此问题的原因。
    让我与客户讨论计算的输入 VIT = 5.1V 是否正确作为系统级考虑因素。

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa