This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:此部件是否支持2.8V 至3.3V 之间的转换

Guru**** 2948810 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893926/pca9306-does-this-part-support-translation-between-2-8v-to-3-3v

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:TXS0102、

大家好、

我有一个应用需要将工作电压为2.8V 的 GSM 模块的 I2C 总线电平转换为3.3V。

板载2.8V/20mA 和3.3V/150mA 可用于电源。  

我不确定此 IC 是否支持上述转换?

如果没有、请建议哪个 IC 支持 I2C 总线2.8V 至3.3V 之间的转换。

我可以为此使用 TXS0102器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anhi、

    PCA9306可以提供该电平转换。 您可以使用数据表图6中的设置。

    谢谢、

    -Bobby