This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:连接4端口器件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893695/tpd1e05u06-connection-of-4-port-device

器件型号:TPD1E05U06

图14为什么显示4端口作为直通进行连接、即使引脚10、9、7、6列为 NC (第5节)。 单个器件显示了一个传统连接图23、为什么4个端口的连接方式不同(请参阅底部的图像)。  

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e05u06.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    图23最准确地表示了 TPD1E05U06的连接。 NC 引脚只是为了允许信号走线通过器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速简洁的回答!

    祝你度过美好的一天!

    Julia