This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:绕过 CDR 时可以支持100M 和1G 生成器?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893895/onet1130ec-can-support-100m-and-1g-ethenert-when-bypass-cdr

器件型号:ONET1130EC

   当旁路 CDR 时、ONET1130EC 可以支持100M 和1G 生成器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    支持具有 CDR 旁路的1G 以太网。 但是、器件在 CDR 旁路操作下的速率尚未达到100Mbps。 我认为、只要您的交流耦合电容器足够大、足以支持您的数据模式的运行长度、这应该起作用。 然而,这一点尚未确定特征或得到核实。

    此致、Nasser