This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75188:SN75189N SPICE 模型

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893745/sn75188-sn75189n-spice-model

器件型号:SN75188
主题中讨论的其他器件:MAX3232E

大家好、

我们是否有适用于 SN75189N 的 SPICE 模型?

如果没有、我们是否有其他解决方案?

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazusa-San、

    遗憾的是、我们似乎没有适用于此器件或任何类似 RS-232器件的 SPICE 模型。 对较新器件进行的大部分仿真都是使用 IBIS 模型完成的。 另一个 RS-232器件 MAX3232E 有一个此类模型、这对于尝试仿真 SN75189N 的行为可能很有用。

    http://www.ti.com/product/MAX3232E/toolssoftware

    此致、
    Eric