This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:中断输出设置

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893488/dp83867ir-interrupt-output-setting

器件型号:DP83867IR

大家好、团队、

我的客户希望将 INT/PWDN 引脚配置为中断输出。

他们向 INT_OE (7位 CFG3)写入"1"。 但是、当它们读回寄存器时、该位保持为"0"。

将位更改为"1"是否有任何限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    对更改中断输出使能位没有限制。 能否提供您正在使用的完整寄存器读/写命令? 在设置和读回位之间是否复位部件?

    此致、

    Justin