This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:是否可以实现单端输出终端?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893625/sn65lvds100-single-ended-output-termination-possible

器件型号:SN65LVDS100

大家好、团队、

是否允许端接输出 Y 和 Z、每个输出端接50 Ω 接地? 目标是将输出共模范围调整至大约0.6V。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    只要驱动器和接收器看到正确 的100 Ω 差分端接并且每个单端输出保持平衡、就可以使用任何端接方案。

    此致、

    I.K.