This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:与 DP83869电源相关

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893572/dp83869hm-dp83869-power-supply-related

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

 我对 DP83869芯片组有以下问题

1、何时需要在2电源或3电源配置之间进行选择

2.数据表中介绍了某种电源定序方法,但在 EVM 原理图中,我看不到任何定序类型的电源使能完成。 是否必须进行电源排序?

3.计划将此芯片用于 RGMII 至光纤模式。 是否可以通过寄存器编程完成自举设置、或者使用自举引脚将其硬接线?

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    感谢您的提问、请查看以下我的回答:

    您可以随时选择2电源模式或3电源模式。 在3电源模式下为1.8V 电源供电可节省更多的功耗、如果不为 VDD1P8引脚供电、则应不连接。

    2.是的、应按照数据表中的说明执行电源排序。  

    3.可通过自举引脚或寄存器编程选择 RGMII 至光纤。  

    此致、

    Justin