This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:RXP\RXN 引脚

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893394/tusb551-rxp-rxn-pin

器件型号:TUSB551

尊敬的所有人

    是否可以更改 RXP 和 RXN 引脚的信号?  该 XP 信号连接到 RXN 引脚、XN 信号连接到 RXP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    允许使用 TUSB551进行极性交换。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第9.2.1节"发送和接收通道"。