This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在低电平下存在一个阶跃

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893360/pca9306-there-is-a-step-at-low-level

器件型号:PCA9306
当 SCL1、SDA1、SCL2和 SDA2线路为低电平时、存在大约0.7V 的阶跃。
我应该怎么做才能将低电平降低到0.6V 以下?
I2C 主侧(1.8V)和从侧(3.3V)的上拉电阻使用10kΩ Ω。
我希望你能得到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供器件 SCL1/sda1/sda2/SCL2两侧的范围?

    我最初猜的是低电平来自 I2C 静态电压偏移缓冲器、而不是 PCA9306。

    您能否提供 PCA9306的原理图和 I2C 总线的方框图?

    谢谢、

    -Bobby