Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 当 SCL1、SDA1、SCL2和 SDA2线路为低电平时、存在大约0.7V 的阶跃。
我应该怎么做才能将低电平降低到0.6V 以下?
I2C 主侧(1.8V)和从侧(3.3V)的上拉电阻使用10kΩ Ω。
我应该怎么做才能将低电平降低到0.6V 以下?
I2C 主侧(1.8V)和从侧(3.3V)的上拉电阻使用10kΩ Ω。
我希望你能得到答复。