This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A:对 J/K USB2.0合规性测试无直流升压影响

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162839/tusb217a-no-dc-boost-effect-on-j-k-usb2-0-compliance-tests

器件型号:TUSB217A

我尝试调节直流升压来解决我在 K 测试中的 D 行上发现的问题(因为它低于阈值:358mV),但没有成功。 我看到在 j 测试上也看不到直流升压的影响。 在眼图测试中、直流升压在 提高眼图高度方面产生了明显可见的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    如果您参考 本合规性文档第4.3节中提到的 J/K 测试、这是因为 这些测试不是高速驱动的。 转接驱动器仅在发送高速信号时有效、对于低速或全速信号、转接驱动器保持未激活状态。 这将说明您为什么会看到眼图改进、而不是 J/K 测试、因为眼图测试是在高速下完成的、而其他测试则不是。

    谢谢、

    Ryan