This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:ESD 器件的连续电流额定值

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06, TS5USBC402, ESDS302, ESD752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161907/esds302-continuous-current-rating-for-esd-devices

器件型号:ESDS302
主题中讨论的其他器件:TPD2E2U06TS5USBC402ESD752

您好!  

我的客户正在尝试解决 USB 端口的保护问题  、该端口具有以 RS232形式运行连接器的电缆。 他们希望防止直流对 RS232线路短路、这些线路可能会降至-13.2V。 我查看了许多 ESD 器件、并尝试计算如何计算保护 ESD 器件免受直流短路影响所需的串联电阻。

是 计算钳位电压和电流的正确方法。 将这些值乘以得出额定功率、然后 使用 θ JA 值检查器件是否会发热至高于额定温度? 我打开了大量 ESD 器件数据表、其中没有一个器件具有连续电流额定值或任何类似的特性来帮助您弄清这一点。  

我正在尝试保护最大负电压为0.5V 的 TS5USBC402器件。  因此、我想使用单向 ESD 器件、例如 ESDS302或 TPD2E2U06。

提前感谢!  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们 的 ESD 二极管旨在防止瞬态事件(NS - µs μ s 脉冲持续时间)。它们 不能承受长时间从静态直流电压中分解。  一旦二极管被分解、它会在电流流流过二极管时产生大量热量。 这最终会导致热故障。

    因此、我们建议您仅 在二极管上施加额定  Vrwm 或低于 Vrwm 的静态直流电压。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    理解、感谢您的快速响应。 这是他们希望保护系统免受的极不可能发生的故障。 如果我们夸大一个选项、即在二极管之前放置一个串联电阻器、我们将得到:

    • 假设我们具有1MΩ Ω 的串联电阻
    • TPD2E2U06中在6.5V 电压下1MΩ 的灌电流为6.7µA μ A 的电流(13.2-6.5)/μ A
    • 再进一步6.7µA ~44µW、6.5V 时的电流为1 μ A、功率为1 μ A
    • 即使 结至环境温度上升为300°C/W、也会导致0.013°C 的温升  

    您是否没有任何指南可以帮助计算二极管可以承受的可接受电流大小?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 VBR 下、流经 TPD2E2U06的最大直流电流为1mA。  

    我建议使用 我们的最新器件 ESD752来保护 RS232。  ESD752是一款双向二极管、Vrwm =+/-24V、足以满足应用中低至-13.2V 的 RS232电压电平的要求。  

    对于 ESD752、VBR 下的最大直流电流为10mA。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian! 这对您有很大帮助。

    ESD752无法正常工作、因为二极管后面的器件是一个 USB 多路复用器、无法处理超过5.5V 的电压。 我曾查看过单向器件、因为 ESD 二极管后面的多路复用器件可能会在-0.5V 时损坏。 因此、我尝试将电压负钳制在-0.5V 以下、正钳制在5.5V 以下、而 ESD 器件的电流可接受、适用于所选器件。 为此、我是否应该考虑使用任何可在 VBR 下处理超过1mA 直流电流的单向低压器件?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请注意、VBR 上的直流电流是一个测试条件。 对于我们的大多数器件、VBR 的额定电流为1mA、这包括我们的所有低压器件。  二极管有可能在 VBR 上承受更高的电流、但我们无法保证任何值。 如果您想验证它们是否能够承受更高的电流、我会进行一些基准测试。   

    更容易使用旨在调节直流 电压或过压保护 IC 的齐纳二极管。  

    此致、

    Sebastian