This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS86:8位 RGB TTL

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS86, DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162727/sn75lvds86-8-bit-for-rgb-ttl

器件型号:SN75LVDS86

您好!

我发现 SN75LVDS86可以将 LVDS 传输到 RGB TTL、但每种颜色只有6位。

TI 是否具有  LVDS 至 RGB TTL、但 每个颜色的8位解决方案?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您知道显示面板需要什么时钟频率或分辨率是多少吗?

    在等待您提供时钟频率信息时、我会要求您检查器 件(DS90CR286A)是否符合您的要求。  如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Josh