This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:频率稳定性

Guru**** 2894660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162610/dp83620-frequency-stability

器件型号:DP83620

各位专家:

下面显示了振荡器的规格。

关于频率稳定性条件、"工作温度"或" 1年老化"是正确的?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    9-1和9-2分别为晶体和外部振荡器定义。

    如果您要求我在数据表中严格提及、则它应涵盖工作温度和老化两个方面。 之所以提到这种方法、是因为 Crystal Datasheet 产品说明书通常提到了不同时代的稳定性、因为它是影响晶体的常见因素。 但是、对于外部振荡器、工作温度是一个高贡献因子、因此在其数据表中定义了工作温度范围内的工作温度。

    --
    此致、
    Gokul。