This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:不使用时为 PWRON 和 OVRCUR

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161363/tusb2077a-pwron-and-ovrcur-when-not-used

器件型号:TUSB2077A

大家好、

TUSB2077A 上的某些端口将不使用(端口6和7)、因此不使用过流引脚。 如果不使用相应端口(引脚32、33、36、37)、应如何连接相应端口的 PWRON 和 OVRCUR?

谢谢、

TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清晰起见、端口6和7连接到另一个 TUSB2077A 以实现菊花链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OVRCUR 可连接到上拉1.5k 电阻器。 PWRON 可以保持未连接状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 PWRON 引脚要么保持未连接状态、要么用于控制一个小型 PFET、以打开板载专用低功耗器件的3.3V 电源。 此用途是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要符合电气规格、我就不会将其视为问题。

    谢谢

    David