This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:是否可以即时设置 TUSB522P EQ、DE、OS 设置(即开启时更改设置)?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162195/tusb522p-can-the-tusb522p-eq-de-os-settings-be-set-on-the-fly-ie-settings-changed-when-on

器件型号:TUSB522P

您好!

希望检查是否即时设置 TUSB522P EQ、DE、OS 设置(即 TUSB522P 保持常开状态、而 EQ、DE 和 OS 设置在器件保持开启状态时才发生更改)。

或者是否必须关闭部件才能识别新设置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    您必须重启 TUSB522P 电源、新设置才能生效。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的确认!

    此致、