This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR254:最大电容负载

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR254, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158705/ds10br254-maximum-capacitance-load

器件型号:DS10BR254
主题中讨论的其他器件: DS25BR440

大家好、  

对于 DS10BR254和 DS25BR440、最大电容负载是多少?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    输入和输出电容 分别为1.7pf 和1.2pf。 但是、这些是典型值、因此请添加25/30%以适应器件间差异。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、感谢您的支持。

    一些后续问题、  

    给出的电容值是针对器件本身的输入和输出电容。 这是否意味着 DS25BR440或 DS10BR254器件的特性在输出端没有负载? 如果是这种情况、输出负载如何影响数据表参数?
    2.数据表显示这些器件旨在驱动平衡的铜缆。 如何确定可驱动的最大电缆长度?
    3.其中一个器件是否具有最低工作频率? 我的输入信号将大约为40MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1)。 在生产中、使用数据表中所示的直流和交流测试电路对器件进行测试。

    2)。 这些是 LVDS 缓冲器。 IBIS 文件以及电缆或介质的 s 参数可用于某种程度的信号完整性。 或者、您也可以使用此部件并借助介质或电缆构建测试板、并留出一定的裕度。

    3)。 您可以使用这些直流部件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    最大长度电缆上是否有任何数据可在40MHz 频率下驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在40MHz 时、损耗不会那么大、但这一切取决于电缆类型或损耗曲线。 但是、此数据不可用。

    此致、Nasser