This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:施加 VDD 时、时钟输出的状态是什么?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, SN75LVDS83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160035/sn75lvds83b-what-s-the-status-of-clock-output-when-vdd-is-applied

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83

大家好、

客户测试  SN75LVDS83B 及其 LVDS CLKOUT、客户发现在没有 RGB 输入的情况下应用 VDD 时、CLKOUT 的状态是什么?  客户测试结果如下、您能否帮助解释 CLKOUT 为何摆动在共模电压附近?   顶部是竞争对手测试结果、底部是 TI 结果。

Thx~

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    当客户应用 VDD 时、他们是否一次为所有电源引脚(即 VCC、IOVCC、PLLVCC 和 LVDSVCC)供电? VDD 上电时、SHTDN 引脚的状态是什么?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    作为快速跟进、这种行为是否会干扰任何其他器件或系统?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、当施加 VDD 时、它们为所有电源供电。 如 SCH 所示、SHTDN 始终连接到 VDD。 您是否怀疑这会受到其他设备的影响?  我想知道、对于 SN75LVDS83、当 SHTDN 为上拉电阻时、其 LVDSCLK 输出的状态是什么? 是内部上拉还是下拉、还是三态?

    此致、

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    [报价 userid="417933" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160035/sn75lvds83b-what-s-the-status-of-clock-output-when-vdd-is-applied/4364839 #4364839"]您是否怀疑这会受到其他设备的影响?

    CLKOUT 摆幅是否会对下游器件(DES、DISPLAY)造成任何影响?

    [引用 userid="417933" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160035/sn75lvds83b-what-s-the-status-of-clock-output-when-vdd-is-applied/4364839 #4364839">其 LVDSCLK 输出的状态是什么? 它是内部上拉还是下拉、还是三态?[/quot]

    众所周知、当 SHTDN 为低电平时、LVDSCLK 输出为高阻抗。 鉴于此器件的使用寿命、我无法在数据表中找到更多信息。

    您能否附加 SN75LVDS83B 的原理图?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我附上了 sch 供您参考。  

    您想确认 CLKOUT 摆幅是否影响下游器件或 CLKOUT 摆幅是否由下游器件引起?  

    Thx~

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    感谢您提供原理图。

    我想确认 CLKOUT 摆幅是否会影响下游器件。 这是否会给客户造成问题?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、但客户需要知道其波动的原因。 根据数据表、它应该在施加 CLK 前保持低电平电压。 您可以帮助确认其内部结构吗?

    Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    由于 SHTDN 引脚被接至 VDD、在启动期间将在 CLKOUT 上看到额外的噪声。 如果可能、我建议在 SHTDN 引脚上添加最大200ms 的延迟。  

    此致、

    插孔