This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032A:串行电阻终端器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162396/ds90lv032a-serial-resistive-terminators

器件型号:DS90LV032A

如附件所示、接口电路是否需要串行电阻终端器? 谢谢

e2e.ti.com/.../serialTerminators.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、工作速度为40MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoa、

    与数据表第9.2节(以及11.1.3节)中的设计要求相似、 输入端需要大约100欧姆的 R 端接、如果不担心阻抗不匹配、则无需额外的串联电阻器、谢谢。

    此致、

    Michael。