This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找1:8 1GHz 差动高速模拟开关

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, TMUX1511, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967611/looking-for-1-8-1ghz-differential-high-speed-analog-switch

主题中讨论的其他器件:TMUX1308TMUX1511TMUX136

您好、E2E、

我们正在寻找 1:8 1GHz 差动高速模拟开关。

如果我们没有8:1、请提出具有最大输入数的多路复用器解决方案。

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们拥有的最高带宽8:1是带宽为500MHz 的 TMUX1308。 这里的应用是什么? 我们是在寻找每条线路的1GHz 速度、还是在所有信号路径上集体发送1MB 信息的情况下?  

    如果是前者(每条线路1GHz),则以下设备满足此标准:

    因此、如果您采用 TMUX1511、这是一个具有每个通道的单独控制引脚的4通道1:1开关、并将输出连接在一起、那么它实际上将是一个具有3GHz 带宽、低泄漏和低导通电阻的8:1开关。 当然、这里的注意事项是与传统的8:1相比、额外的选择引脚

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    当用户将所有输出引脚连接在一起以实现1:4甚至8:! 配置?

    这是我们担心的 Kay 问题。

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们没有这方面的测试数据、您的担心是非常有效的、我在深入探讨这一点时、将这些输出连接在一起时、关断电容也会是一个问题。 电容不是一个过载量(2.5pF /)、但您应该有效地添加7x Coff + Con (3.3pf)、这会使您的带宽降额相当大。 我并不完全确定它会对它产生多大的影响、但从有效 R (on)和电容的角度来看、我将以 MHz 为单位进行估算。  

    在我们的产品系列中、最好的解决方案可能是级联几个高带宽多路复用器。 由于 TMUX136的带宽为6.1GHz、因此它是一款很好的器件。 低 C-ON 将确保增加的负载的影响不会过高。 我绘制了一个非常快速的图表。 绘制这些图并不是为了帮助更好地显示多路复用器/通道的对齐方式。   

    因此、可以使用4个器件、每个信号路径将看到3个器件。 TMUX136有1个选择线路。 因此、需要4个引脚来提供足够的支持、以便将多路复用到8个独特的输入。 这种方法会导致损耗。 但是、该损耗的实际大小可能只能通过实际实施来确定、因为这些损耗会由于增加的布线长度而累积大量电路板本身的损耗。 多路复用器本身不应增加过多损耗、因为它们应彼此靠近、TMUX136的 R-on 和 C-on 会较低。
    请告诉我您对该解决方案的看法。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami。

    让我与客户讨论一下。

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    几周内没有收到您的回复、因此我将继续并关闭此主题。 如果您有任何疑问或客户的任何开发、请随时回复此主题以重新打开。

    谢谢、
    Rami