This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:配置 RMII 主模式

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966182/dp83822i-configuring-rmii-master-mode

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

发送数据时、DP83822I 输出数据乱码。 接收工作 正常。

我想这是因为 RMII 主模式的 PHY 配置有问题。

请帮我解决此问题。

您能否向我们分享应用手册或配套资料、以便在 RMII 主模式(例如初始状态或寄存器设置)下配置 DP83822I?

在我的用例中、它用于 RMII 主模式和100BASE。

RMII 参考时钟(50MHz)从 RX_D3/GPIO 输出并进入 MCU。

我在发送数据时检查了 TX_EN 是否输出。

请在 PHY 配置和链路后立即找到寄存器值的内部链接。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    您能否确认寄存器0x0017的"RMII TX 时钟偏移"和寄存器0x000A 的"RMII 接收时钟"是否符合 MAC 端的要求?

    我还会看到 RMII 下溢检测。 我将在这里与团队讨论它、并将返回给您。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram-san、

    我的客户正在检查 MAC 端的要求。

    能否更新讨论结果?

    此外、您能否解释 RMII 下溢检测代表什么?

    另一个问题是、配置 RMII 主模式时、是否可以将自举引脚保持断开?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    问题是否已解决? 他们是否从 MAC 侧找到了什么?

    我收到了设计团队的反馈:

    1.根据寄存器日志,在配置中找不到任何问题。

    2.模拟回送的结果是什么? 它是 xls 中的 TBC。

    3.您能否确认问题是 RMII TXD[1:0]变乱、并且您还看到链接伙伴(PC)接收到错误的数据包?

    --

    此致、

    Vikram