This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:意外行为

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965296/am26c31-unexpected-behavior

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26C32

您好!

我想问你是否有过关于以下现象的经验。

*我们很少观察到"Y"引脚 和"Z"引脚的输出 极性相同。

根据数据表、当"G"引脚连接到 GND 并 将低电平信号输入到"Gn"引脚时、我们必须看到以下行为。

*当"A"引脚 输入为"低电平"时、"Y"引脚 输出应为"低电平"、 而"Z"引脚 输出应 相对于共模电压为"高电平"。

但是、我们很少观察 到"A"引脚输入为"低"电平、"Y"引脚输出为"低"电平 、但"Z"引脚 输出  也为""电平(这意味着我们无法获得反相输出。)。

Q1,  您是否曾观察到过同样的现象?

问题2,如果  问题1的答案是肯定的, 那么根本原因是什么?

Q3、如果问题1的答案为否、  您认为我应该调查什么以了解这种现象的根本原因?

此致、        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 G 接地时、您能否在输入为低电平时测量 Gn 的电压? G 和 Gn 应遵循 TTL 逻辑。 如果 Y 和 Z 均为低电平、则可能不会打开驱动器、并且输出为高阻抗。 您可以通过使用大电阻器上拉节点来检查它。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。

    当 G 接地时、您能否在输入为低电平时测量 Gn 的电压? G 和 Gn 应遵循 TTL 逻辑。 如果 Y 和 Z 均为低电平、 则可能不会打开驱动器、并且输出为高阻抗。

    在本例中、我们使用全部4个驱动器输出。 我们观察到这种现象 仅包括2个驱动程序输出(1Y、1Z 和2Y、2Z)、其他驱动程序输出(3Y、3Z 和4Y、 4z)工作正常。

    如果这个问题 与启用有关、我认为我们应该看到针对所有 驱动器输出的这种现象。 你怎么看?

    BR、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意。 您能否使这些驱动程序(1和2) 在任何条件下工作?   通道之间的负载是否存在任何差异?

    BTW、对于完整性检查、您是否可以访问此页面来检查标记?

    www.ti.com/.../partlookup.tsp

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >是否可以使这些驱动程序(1和2) 在任何情况下工作?  

    很抱歉、我无法理解上面的含义。 驱动程序3和4可以正常工作、但我们只看到驱动程序1和2出现问题。

    > 通道之间的负载是否有差异?

    只需连接多个 AM26C32即可

    >BTW,要进行完整性检查,您是否可以访问此页面来检查标记?

    器件型号为"AM26C31IPWR"。 特定器件型号是否存在任何问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道驾驶员1和2是否在任何条件下工作。 由于这种行为看起来异常、我想知道您是否可以首先检查 零部件是否为原装零部件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    >我想知道驾驶员1和2是否在任何情况下工作。

    我们应该检查哪种情况?

    (他们确认问题的频率似乎与温度无关。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道通道之间的区别是什么。 我想知道1)驱动器1和2是否可以在任何条件下工作(无论有无负载、数据速率等);2)如果驱动器1和2的运行方式与驱动器3和4的运行方式相同、则采用相同的设置。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了。

    客户调查的详细信息、他们确认驾驶员3和4也有问题。

    但是、这种现象是不同的。 (我希望您稍后在内部共享波形。 您可以接受我的友谊请求吗?)

     在调查期间 、我还有其他问题。

    根据客户的波形、 数据被锁存时、输入电压有可能保持 b/w Vil 和 VIH。

    (根据数据表、vil 定义为0.8V、但客户的波形可能为1V。)

    在这种情况下, 是否有可能 发生客户的以下现象?

    *我们很少观察到"Y"引脚 和"Z"引脚的输出 极性相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我唯一能想到的"管理极性"情形是驱动器未激活、Y 和 Z 均为高阻抗。 在这种情况下、可以向输出端添加负载(电流源或电阻器)、以检查输出电压与输出电流之间的关系。 如果10kOhm 之类的轻负载可以更改输出电压电平、则驱动器可能不会驱动引脚。

    此致、

    Hao