This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:EQ 值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967510/sn75dp126-eq-values

器件型号:SN75DP126

你(们)好

进入操作系统时、当输出转换为 DP 时、将有4K、但在 HDMI 上仅为1080p

现在 I2C 未设置、我可以直接使用 H/W 来设置不同的 EQ 值吗? 如何设置?

如果建议使用 I2C 设置、建议使用哪些参数?

e2e.ti.com/.../PH370Q2_5F00_IMB4-_5F00_-34_5F00_DDI3_5F00_TI_2D00_SN75D-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EQ 通过 SCL_CTL/EQ 引脚设置。 当 I2C_CTL_EN 为低电平时、该端子可用于配置输入 EQ。

    然后、您可以参阅 DP126数据表中的表2以了解 EQ 配置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     客户的方框图如下所示。

    1、测试 DDI3通道到 TBT3芯片路径、发现4K 信号正常。

    2.它们通过 PI3HDX414测试 DDI3通道至 HDMI 输出、并通过 Windows OS 驱动程序获得1080p 分辨率、但可以看到4K 分辨率(可能是4K 30Hz?) 在 BIOS 模式和 WIN 10安全模式下(不带驱动程序)

    它们通过 DDI2路径测试 PI3HDX414 EVM、并在监视器上查看4K 信号输出。

    客户现在可以通过 GPIO 设置18 dB 模式、如下所示。

     由于我们无法通过 SN75DP126至 HDMI 路径找到用于确认4K 性能的 EVM、您是否有任何想法来确认 HDMI 路径中的4K 分辨率性能? 还是 SN75DP126无法在 HDMI 路径中支持4K?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN75DP126能够支持4K@30Hz、而不能支持4K@60Hz。 在本例中、我们是指4K@30Hz 还是4K@60Hz?

    EQ 需要补偿 DP126和 CFL-S 之间的损耗、18dB 可能太大、以至于您无法过度均衡信号。 DP126和 CFL-S 之间的总布线长度是多少?

    您能否使用示波器测量 DP126的时钟输入和时钟输出? 对于4K@30Hz、输入和输出的预期时钟频率均为300MHz。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    仅4K@30Hz 就足够了。
    该规范提到以下 HDMI 最大数据速率为3.4Gbps。 此数据速率是否支持4K30Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、4K@30Hz 是3.4G。 对于3.4G、18dB 的 EQ 过高、您需要降低 EQ 以正确 补偿 DP126和 CFL-S 之间的损耗 否则、您可能会遇到过补偿问题、这会降低信号质量。

    谢谢
    David